This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:温度读数有30C 的间隙

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5MC, TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710867/tps40428-temperature-reading-has-30c-gap

器件型号:TPS40428
主题中讨论的其他器件:CSD95372BQ5MC

您好!

我们在 两相设计中使用 TPS40428 + csd95372bq5mc *2、我们发现在25°C 和25°C 的空载条件下、温度读数为63C。

在这种情况下、热敏扫描仪的 TC 仅为34°C。 我是否可以知道导致此错误报告的原因? 似乎偏移仅为+3C/-4C。

我们如何解决这个问题? 它是否与两相配置相关?

BR。

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    当 TPS40428与 CSD95372B 搭配使用时、温度读数将比实际温度高25°C。

    除此之外、这两个器件可以很好地协同工作。

    当 TPS40428与 CSD95378B 搭配使用时、此问题不存在。 这就是我们建议在 TPS40428数据表中使用 CSD95378B 的原因。

    如果您确实希望使用 CSD95372B、请将 OT 阈值设置为比实际值高25c。

    谢谢