This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2844:差异

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710854/tl2844-difference

器件型号:TL2844

尊敬的:

您能帮助检查 TL2844BDR-8和 UC2844BD1 (ST)的区别吗?

我们希望直接将 UC2844BD1替换为 TL2844BDR-8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sundy xie、
    TI 器件 UC2844D 是此器件系列中的第一个上市器件。
    这些部件像 PWM 控制器一样成功、许多 IC 制造商开始制造具有引脚对引脚兼容性的类似部件。 我相信 UC2844BD1是与 UC2844D 和 TL2844BDR-8等效的 ST
    尽管这些器件作为等效器件销售、但您仍需要查看数据表参数并检查限制差异是否会影响您的设计要求。 然后、您需要将旧器件替换为新器件、并测试您的产品以确保其满足您的所有要求。 遗憾的是、这方面没有快捷而简单的方法。
    新零件很可能会令人满意地工作、但您需要检查并确保它可以正常工作。
    希望这能解答您的问题
    此致
    John