This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BMU-BQ4050电芯电压0V -校准错误

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710392/bq4050-bmu-bq4050-cell-voltage-0v--calibration-error

器件型号:BQ4050

您好!

我有一个带 BQ4050的 BMU PCB。我使用的是4S3P 锂离子电池

。 问题1):电芯4电压=0mV。 对此问题有什么想法吗?  

  问题2)我正在尝试校准电压,我得到:校准-读取写入的数据,比较失败。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否已将 Settings:DA Configuration:C0和 CC1设置为1、1?

    请在进行校准时停止扫描。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我根据您的说明解决了此问题。 电芯4电压正常、我也成功校准了它。