This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:电源未通过 CISPR22 B 类传导发射测试

Guru**** 2493535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709621/lm5021-power-supply-is-failing-in-conducted-emission-test-cispr22-class-b

器件型号:LM5021

尊敬的先生:

基于 LM5021的 交流/直流转换器、具有输入电压(100-450) V、60Hz 和输出电压12VDC @ 0.8A。  开关频率为510KHz。 电源 工作正常、但根据 CISPR 22 B 类(无线电干扰测试150kHz 至30MHz)进行的传导发射测试失败、请帮助我解决此问题。

此致

库宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Libin、

    有几种方法可以解决 EMI 问题。 您将需要确定传导 EMI 的主要来源:差模(DM)和共模(CM),并确定其中一个来源是否为主导。 差分模式噪声在电力线和 GND 线上以相反的方向传导。 DM 噪声行为由具有高 di/dt 的路径或电流开关的路径定义。 共模噪声在所有线路上以相同的方向传导、并可通过 dv/dt 节点识别。 CM 噪声的常见来源是变压器。

    通常、使用 LISN (线路阻抗稳定网络)在 L1和 L2上进行 EMI 测量、以提供定义的源阻抗。 必须严格控制此测试的参数(接收器属性、带宽、频率范围等)、并在 CISPR 22或 EN55022等标准中进行定义。 然后、可以将 EMI 源细分为 DM 和 CM 等效电路、其中电感和电容的适当组合可用于在给定频率范围内提供衰减。

    有关如何解决 EMI 问题的其他信息、请参阅以下资源:

    1. 《电源 EMI 和安全简介 》https://training.ti.com/introduction-power-emi-and-safety
    2. 电源设计和布局优化:最大限度降低 EMI 和不稳定性 https://training.ti.com/power-supply-design-and-layout-optimization-minimizing-emi-and-instability?cu=1134585
    3. 有关效率和 EMI 的反激式变压器设计注意事项 https://www.ti.com/seclit/ml/slup338/slup338.pdf 

    此致、

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Libin、

    您可以共享原理图吗?