This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9246:UCD9246:Vout_MAX 在高于1.6V 时无效

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9246, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710448/ucd9246-ucd9246-vout_max-has-no-effect-above-1-6-v

器件型号:UCD9246
主题中讨论的其他器件: UCD7242

您好!

我有一个包含一个 UCD9246和两个 UCD7242s 的电路板。 我使用 Fusion Digital Power Designer 通过 USB-TO-GPIO 连接到 UCD9246。 预期用例为4个独立的电源轨、每个电源轨具有一个相位、其中三个域的额定运行电压为1.0V (独立配置的0.8V 至1.2V)、第四个电源轨应提供2.5V IO 域(功率级的输入为常见的12V):

12 V IN +--- +
                              |
                              |
UCD9246|-++--|1/2 UCD7242|->1V (COREX)

          |||              ||
          ||+--- |1/2 UCD7242|->1V (Corey)
          ||                ||
          |+--- |1/2 UCD7242|->1V (coreZ)
          |                  |
          +--- |1/2 UCD7242|->2.5V (IO)

问题:

当我将 VOUT_MAX 设置为高于1.6V 的值时、它不会对电源轨#4产生预期的影响、它始终设置为1.6V 或更低。 例如:

  1. VOUT_MAX = 1.4、VOUT = 1.5 ->实际输出电压= 1.4
  2. VOUT_MAX = 2.9、VOUT = 2.5 ->实际输出电压= 1.6 (无 FLT 标志)

因此、无论出于何种原因、我都无法使电源轨高于1.6V。我假设我配置了一些错误的东西、因为电源轨的运行方式与预期的一样。 我在"UCD92xx 数字 PWM 系统控制器 PMBus 命令参考"中发现 VOUT_MAX 的硬编码默认值为1.6 (第35页、SLUU337.pdf、2008年8月)。

感谢您的帮助... 我确实需要使 IO 电压运行、以便能够对我的 ASIC 执行任何有用的操作。

此致、
喜欢 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果第四个电压轨在反馈输入端具有电阻分压器、则其他三个电压轨 将在没有一个电压  轨的情况下运行、因为误差 ADC 可解决的最大电压为1.6V。

    您能否转发配置文件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad:

    嗯、我没有、我现在已经在我的电源轨#4上添加了一个并联的678欧姆(sns_p 和 sns_n)和一个串联的1k 欧姆。 当然、我应该从一开始就这么做、因为 ADC 输入范围是0到2.5V。实际上、在检查命令参考后、VOUT_MAX 和 VOUT_SCALE_LOOP 之间关系的详细信息仅在我看来是清晰的(见下文)、再次阅读数据表、 并使用 Fusion Digital Power 软件。

    我不确定是不是唯一犯了这个错误的人、但也许最好在数据表中明确指定 VOUT_MAX 受1.6的限制、并且只有在同时调整 VOUT_SCALE_LOOP 的情况下才能将其设置为高于此值?

    非常好、您发现这是潜在问题、谢谢!