This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51623:VCORE 原理图确认

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705716/tps51623-vcore-schematic-confirmation

器件型号:TPS51623

您好!

根据之前的相关 E2E 主题修改原理图后、电源仍然无法正常工作。

修改 E2E 主题内容的原理图: e2e.ti.com/.../DM354-POWER.pdf

但 另一个项目中的 IC 是:e2e.ti.com/.../DM344b-power.pdf

这是否意味着我必须修改与 DM344B 相同的 DM354值?

或者、您能否帮助检查是否需要修改任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您描述一下这个问题。 系统是否在稳态期间不启动或关闭?

    Thnaks。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    它在启动期间关闭、如下面的波形所示、在系统启动时 VNN 下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chung、

    感谢您提供波形。

    根据波形、VNN 轨正在正确启动。 在 VDDQ 轨启动期间、它将被向下推。 要确认 VDDQ 和 VNN 之间的电源轨耦合噪声、请检查以下几点。

    1. 如果没有 打开 VDDQ 轨、  请检查 VNN 轨是否在关闭?。 您还可以在 VNN 轨上添加一些负载。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    以下是在测试不带 VDDQ 的导通后的测试结果:

    电源轨可能会打开、但有时仍会出现故障。

    2.如果电源开启、则电源轨的 PMW 非常不稳定、如下图所示

    在这个不稳定的 VNN 上添加负载、当负载超过4A 时、它有时会关断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。

    请提供所有电压轨电感器 DCR 值吗? 根据原理图、VNN 轨电感器 DCR 模块为42 m Ω。 请确认。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    我曾要求客户提供所有电压轨电感器 DCR 值。 我很快会更新它。

    很抱歉、我无法获取数据表、我是否可以询问此问题与 DCR 之间的连接是什么?  VNN 的42m Ω DCR 有什么意义呢?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chung、

    是的。 电感器 DCR 值将决定过流限制。 在原理图中、过流保护(OCP)引脚具有150k 电阻器、因此 OCP 阈值为45mV (最小值)。

    例如、如果饱和器 DCR=42m Ω、则 OCP 具有~3A 的限值(减少电感器电流纹波)

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    更新了电感器规格

    VCORE 和 VNN:

    e2e.ti.com/.../VNN_5F00_VCORE_5F00_MHCC_2600_MHCI_2D00_Series.pdf

    VGG:

    e2e.ti.com/.../VGG_5F00_HPPC-Series.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    了解详情。 VNN 轨饱和器 DCR 为42m Ω。 因此,确认在>3A 的负载下发生 OCP 限制故障。

    只是想了解一下、  您是否使用了 TPS51623配置 Excel 工具? 如果您没有此工具、请发送邮件 至:ramasiddaiah@ti.com

    此致、

    Rama。