This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:与多层电感器配合使用

Guru**** 2493535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710591/tps61021a-use-with-multilayer-inductors

器件型号:TPS61021A

您好!

我正在帮助客户进行 TPS61021A 设计、他们需要此设计的低厚度(最大1.00mm)电感器。 他们发现了这些薄型多层部件、但以前从未将这些类型的电感器用于直流/直流。

这些类型的电感器是否存在任何设计缺陷、我们需要注意这些缺陷? 如果我们有任何有用的相关应用手册、

https://product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/inductor_automotive_power_tfm201610alma_en.pdf

https://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/P02/J(E)TE243A-0029_DFE201210U_reference.pdf

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我建议您使用 Murata 电感器。  据我所知、TDK 将不再关注电感器。

    当使用电感器时、应检查以下项目:

    电流额定值、应比峰值电感电流高30%;

    2、频率、在这个应用中它应该是高频电感器。 推荐粉芯电感器;

    您的输入电压、输出电压/输出电压是多少? 以便我们可以计算它。