This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:300kHz 至2.6GHz EMI 数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709348/lmr33630-300khz-to-2-6ghz-emi-data

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件:LM3489

您好!

我的客户正在将 LMR33630视为 LM3489的替代产品、但需要300kHz 至2.6GHz 范围内的 EMI/EMC 数据。 您是否可以共享任何 EMI 图?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    您能否说明这是工业/汽车级耦合模式、以及传导或辐射耦合模式是什么?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    它是汽车。 它们主要需要辐射、但如果您碰巧同时拥有这两种辐射、那将非常好。

    谢谢、
    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    我通过电子邮件向您发送了 EMI 数据。

    此致、
    Tim