This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 计算 PCB 组件的功耗

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710609/calculating-power-dissipation-off-of-pcb-components

您好!

这里是机械工程师。我很想开发测量或计算 PCB 组件功率耗散的适当方法。 目前、我能够为每个组件开发灌入的总功率耗散、但我不确定如何测量每个组件的拉电流功率。 我们最终可以设计一个热管理系统、以确保100%的灌电流安全、但我想知道是否有测试计划可让您正确计算组件的实际功耗?

提前感谢您的帮助。  

此致、

Aaron do

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!  

    通常、您必须计算电路板上的每个组件。  下面是一个应用手册,它将帮助您确定需要计算的值: http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf 。我建议您浏览其他类似的应用手册、每个组件数据表中的热性能信息以及参考应用手册中的 JESD 参考。  

    如果对一个或多个特定器件有疑问、请将这些问题单独发布到 E2E 咨询中。

    此致、

    ~Leonard