This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331DDA

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74401, TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710429/tps54331-tps54331dda

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件:TPS74401

您好!

我为上核构建了 PCIe 载波板、在此设置下、我将构建我的平台:

设置正常、但第一个 TPS74401在短时间后崩溃、非常热。 经过简短讨论后、我想在那里使用电流更强的组件。

因此我搜索了 TPS54331、但设置表明我只能将其与7-28V 搭配使用。 我必须更改哪些组件才能使用5V 电压?

感谢大家

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    首先、应更改 EN 电阻器。 由于典型 EN 阈值为1.25V、采用 EVM 设计的 EN 引脚上的电压不足以启用器件。

    您可以根据预期的 UVLO 电压更改 R1和 R2。

    另一个问题是、由于 VIN 较低、环路增益可能较低、这可能会导致稳定性问题。 为了解决这一问题、补偿网络可能需要进行一些更改。

    我建议您尝试使用 WEBENCH。 输入您的条件、您可以将原理图作为参考。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    请参阅数据表第11页以设置 UVLO。
    www.ti.com/.../tps54331.pdf


    此致
    肖恩