This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:如何获取电流限制值?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710507/tps562200-how-can-we-get-the-value-of-current-limit

器件型号:TPS562200

降级:

从数据表中、我们可以看到电流限制信息、这有两个问题。

1.是否有任何有关电流限制和 VIN/VOUT 的公式? 例如、如果我们想知道 VIN 下的电流限制值为5V、VOUT 为3.3V、我们如何才能获得该值?

2. 未经过生产测试的方法是什么? 是否仅评估该值?

请 请帮助提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    在理论上、电流限制是恒定的、但受温度和工艺的影响、因此数据表给出了电流限制的范围。 因此、对于不同的温度和器件、电流限制是一种不同的方法。
    2."未经生产测试"表示它们是仿真结果。

    此致、
    肖恩