This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:MCP1630更换

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710119/mc34063a-mcp1630-replacement

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件:UC3842

根据标题、我正在寻找 TI 与微芯片 MCP1630功能等效的器件。

具体而言、我需要一个可作为升压运行的转换器、驱动外部开关、具有用于电压和电流的误差放大器、以及一种从误差放大器更改内部基准电压的方法。 微芯片器件可满足所有这些要求。  

UC3842系列在一定程度上对这些框进行了复位、但是内部误差信号放大器的基准电压只能改变太多、并且最小占空比不会接近12nS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    您是否在寻找升压控制器? 输入电压和输出电压、电流是多少? 我不理解"改变误差放大器内部基准电压的方法"的含义
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理想情况下、多拓扑器件与竞争对手相同、但客户特别关注用于输入功率跟踪的升压拓扑(如果源电压下降、输出电流将下降)

    PWM 控制器上的内部比较器将来自电流和电压感应的反馈与设定的内部基准电压进行比较、并结束 PWM 周期(有效地降低了占空比)。 通过访问此基准电压、可以将输出电流从硬件中由电压和电流感应电阻器设置的标称值降低。

    如下图所示、VREF 由微处理器(PWM+ RC 滤波器)提供、用于调节输出电压和电流。

    我知道这类似于某些 OUT 器件上的软启动输入...

    负载是电池、因此它将以 CC 或 CV 模式运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您显示的图是否是 CC 操作? 因为误差放大器的反相输入是负载电流。 如何使用输出电压信息更改输出电压?

    如果希望在 Vref 具有一致的值时使用 MCU 来控制负载电流、我认为 Vref 不是一个大问题。 一种方法是使用 PWM+RC 滤波器来获得直流电压、然后将该直流电压连接到反相输入以更改负载电流。 您可以参阅 将 TPS61200用作 WLED 驱动器。