This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/UCD3138:UCD3138HSFBEVM-029:"ove_curry_SEC_FAULT"

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710320/compiler-ucd3138-ucd3138hsfbevm-029-over_current_sec_fault

器件型号:UCD3138

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我最近通过 UCD3138HSFBEVM_029演示板学习了电流共享功能、遇到了一些问题。

一天、我并行连接了三个电路板 、三 个"Ishare 引脚"应该连接在一起、但其中一个错误地连接到"3.3V 引脚"。 之后,即使它可以单独工作,但当与其他两块板连接时,它也无法工作。 同时、我观察到 GUI、发现当它在电流共享模式下工作时 VIN_EADC_SnS 将减少到零。 因此、我想知道硬件或芯片是否因误操作?而烧坏

2.我也对以下代码感到困惑:

"IF (OVER 电流_SEC_FAULT)

PMBus_STATUS_WORD |=
PMBus_STATUS_WORD_IOUT_OC |
PMBUS_STATUS_WORD_OFF |
PMBus_STATUS_WORD_IOUT |
PMBus_STATUS_WORD_HIGH_BYTE;// SUPPLY_STATE = State_LATCH;
supply_state = State_hICCUP;//;State_hICCUP
RETURE_VALUE = 0;
杂项 AnalogRegs.GLBION.ALL |= 0xFF;
// FAULT_STATUS = 0;
}"

"#define OVER _CURRENT_SEC_FAULT (DPWM_FAULT_STATUS &&(ACOMPE_INT_STATUS_MASK & FAULT_STATUS)"

我  并联连接了两个板、但当负载电流超过42A 时、两个板将进入 State_HICCUP、我看到"fault status =16"、"PMBus satus word_=0x4051"、"ACOMP_E_INT_EN=0"。 我n‘t 两个板发生 OVER _CURRENT_SEC_FAULT 的原因、 因此我希望知道 我的理解中是否存在问题?

期待您的回复、  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们注意到您的问题、专家将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为、如果施加的电压小于3.3V (最大3.6V)、则引脚 AD02 (Ishare)应该正常。 EADC 和 AD02之间没有内部连接。 不清楚为什么 eADC_VIN_SNS 为零。 要进行调试、您可以单独为电路板供电、施加一个直流电压、并检查 EADC_VIN_SNS 如何变化;

    关于第二个问题、您需要查看单个电流、在启用电流共享的情况下、它应该小于21A、并且小于 OCP 点。 但是、如果一个 EVM 关断、另一个 EVM 可能接管整个电流、然后进入间断模式。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    我单独为电路板供电、它可以正常工作、输出电流可以达到32A。 我不知道为什么两个并联电路板无法正常工作。