This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL497A:正在寻找5V 输入+/- 10V 输出500mA 解决方案?

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: TL497A, TPS55340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709638/tl497a-looking-for-5v-input---10v-output-500ma-solution

器件型号:TL497A
主题中讨论的其他器件: TPS55340

您好!

我们正在寻找5V 输入+/-10V 输出500mA 解决方案。 有什么建议吗? 谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,蔡佩

    TL497A 是一款非常旧的器件、对于此应用而言并不容易。 您是否考虑其他器件? 还是必须使用 TL497A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贾斯珀

    是的、我们可以使用其他器件。 还有其他建议吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PYTsai、

    我认为反激式拓扑具有两个输出绕组、一个用于+10V、另一个用于-10V。 控制 IC 可以是 TPS55340。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我们是否可以参考任何基准电路?  

    谢谢!

    Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,PYTsai

    请参阅此参考设计 http://www.ti.com/tool/PMP7900
    由于您的情况下的输出功率较高、因此还需要更高电流的 IC。 解决方案电路与之类似。