This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21700:出现故障模式

Guru**** 2493535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707532/lmz21700-failure-mode-exhibited

器件型号:LMZ21700

我观察到 LMZ21700SILR 稳压器出现故障模式、症状如下:  

 

当稳压器未通电时、引脚4和接地之间的阻抗为4.7欧姆。

 

当稳压器由12V 电源供电时、输出电压为零。

 

您能详细说明一下我看到的内容吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    您能否提供系统的原理图和 PCB 布局? VOS 引脚易受噪声影响、因此电容器(~0.1uF)的放置以及 VOS 和 FB 的布局对于正常运行至关重要。

    此致
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否给我发送电子邮件、以便我可以转发原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您可以直接通过 j-hua@ti.com 与我联系

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    感谢您发送原理图和 PCB 布局。 这项检讨是好的,我相信下一步是进行 FA 的工作,以了解根本原因。 我现在将关闭此主题。

    此致、
    Jimmy