This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2765:LM2765二极管

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710283/lm2765-lm2765-diode

器件型号:LM2765

我们需要插入一个尽可能小的廉价二极管。

为什么 MBR0520LT1不够、 您建议使用1N817?

您正在谈论加电以及我们是否关注电流: MBR0520LT1  

如果我们计算电流、我们将得到电流:  
I = dU/dt * C = 10V/0.2ms (我们的斜率)* 3µF μ A (最坏情况)= 0、15A

二极管应该能够承载它:

非重复峰值浪涌电流
(在额定负载条件下施加的浪涌、半波、单相、60Hz)
IFSM 5.5. A

要加载电容器、我们需要小于1ms。

如果我们在电流为0.15V 时查看正向电压、则差异很小:  

0、22V 与 0、28V @25°C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bammer、您好、

    我认为我之前回答过该帖子的同事很保守、以避免任何潜在的过度问题。 您的计算是正确的、您可以使用 MBR0520LT1。

    谢谢、
    Youhao