This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478的最小开关频率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710312/lm3478-minimum-switching-frequency-of-lm3478

器件型号:LM3478

您好的支持团队、

我的客户希望知道 LM3478的最低开关频率是多少? 数据表建议工作频率介于100kHz 至1MHz 之间、它们能否在50~80kHz 左右的频率下运行 LM3478? 这可能导致的任何潜在风险?  

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    首先、我们没有对器件的低频特性进行描述。 我不建议这样做有两个原因。 首先、您将获得巨大的解决方案尺寸和高成本。 其次、由于周期时间较长、诸如斜率补偿之类的一些内部信号可能会变得钳位。 请遵循数据表建议。

    谢谢、
    Youhao