This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:TPS706反向电流阻断阈值

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS706
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706608/tps706-tps706-reverse-current-blocking-threshold

器件型号:TPS706

你(们)好 如果 Vout 由另一个稳压器增强、并且允许 Vin 降至低于 Vout 电压、我预计反向电流阻断将导致 LDO 关闭。

其他帖子表明情况并非如此。 考虑这种情况:

TPS70633由 USB 输入供电、EN 连接到 VIN。 3.3V 输出也由另一个稳压器增强。 当 USB 断开时、VIN 上的负载非常低、可能小于1mA。

当 VIN 从5V 下降到~3.3V 时、稳压器进入压降并且 Vin~=Vout、由一个导通的 FET 连接。 小电流将从 Vout 馈入 Vin、从而强化输入电压和 EN 信号。 在这种情况下、稳压器是否会检测 Vout-Vin 上的"反向偏置"并关闭?

什么是反向电压阈值(未指定)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    正确的做法是、在您的示例情况下、反向电流保护将激活、直到输出电压低于1.8V

    请记住、只有当 OUT 引脚上的电压超过 IN 引脚上的电压时、此反向电流保护才有效。  从输出到输入的泄漏电流通常为10nA。  

    如果 IN 上的电压不超过 OUT 上的电压、则不会出现反向电流情况。  如果 EN 引脚上的电压高于使能阈值、LDO 将被启用并在压降下运行。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答、但我认为它不能回答我的问题。 链接线程意味着当输入电压略小于输出电压时、TPS706并不总是进入低 Iq 模式。 在我的情况下、Vin 将消失并非常缓慢地衰减。 同时、Vout 将保持 在 大于1.8V 的电压。 LDO 将接近压降、导通元件将饱和、并且 Vout 和 Vin 之间将存在电阻连接、允许反向电流流动。 内部电路似乎尝试检测反向电压并关闭导通元件。 我的问题是、我的电路允许的极小反向电流(~100uA)不会导致足够的 Δ V 导致该电路跳闸。

    反向跳变(Vout-Vin)阈值是多少? 数据表中未记录该参数。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    参考文章讨论了通过 LDO 流向 GND 的电流增加、而不是流出 IN 引脚的电流增加。

    反向电流只能在任何 LDO 中输出电压超过输入电压时流动。  随着 Vin 接近 Vout、Ignd 将随着 LDO 进入压降而增加、因为 LDO 需要更大的功率来驱动导通元件完全导通。  

    一旦 Vin 下降到略低于 Vout、不具有专用反向电流保护功能的 PMOS LDO 的反向电流路径将通过导通 FET 的体二极管。  我用红色绘制了体二极管。  设置 TPS706反向电流保护时、可在达到体二极管的正向电压之前检测到 Vout 小于 Vin。  因此、对于 TPS706、反向电流不会流动、因为开关开路或未达到导通 FET 上体二极管的正向电压。

    因此、在您的应用中、只要 Vout 保持在1.8V 以上、100uA 就不会从 IN 引脚流出。 1.8V 的要求是可以为内部放大器供电。  这将需要~90nA、这就是为什么在反向电流保护激活的情况下、100nA 的电流将流入 OUT 引脚、但只有10nA 的电流将从 IN 引脚流出。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我已完成 TPS706稳压器的测试。 当 Vout 由略低于调节设定点的外部电压增强时、移除 Vin 后、器件不会关断。 请参阅以下示波器捕获。

    反向偏置关断阈值电压是多少?

    在上布线下方为 VIN、下布线为 VOUT (3.3V)、VIN 和 GND 之间有一个10K 电阻器。VOUT 在 来自另一个电源(二极管耦合)的3.0V 电压下得到增强。 您可以看到 VIN 没有下降、并且由输出电压保持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    遗憾的是、反向偏置关断阈值不是经过测试的参数。  反向电流保护旨在保护 LDO 免受反向电流的影响;因此、它设计为在主导通元件的体二极管导通前启用。  因此、它应小于体二极管正向电压。  由于这是未经测试的参数、用户有责任执行足够的资质认证测试、以确保在其特定应用中可靠运行。

    当 Vin 被移除时、如果输出被外部偏置的电压大于稳压电压、反向电流保护将接合、断开主导通元件与 OUT 的连接。  发生这种情况时、流入 OUT 引脚和流出 IN 引脚的反向电流将限制为10nA (典型值)。 例如、如果稳压输出电压为3.3V 但偏置至3.9V、则将启用反向电流保护。

    如果输出被外部偏置至低于 Vout 设定点、那么额外的电流有可能流入 OUT 引脚; 但是、必须注意的是、其中一些电流仍会流向 GND、因为它为反向电流保护块供电。  根据 Vout 到 Vin 的差异、额外的反向电流(流出 IN 引脚的电流)可能会使 Vin 保持在输出的偏置电压。  这是您的示波器屏幕截图中出现的情况。  如果您能够增加 Vin 上的偏置电压、则应该能够避免这种情况。

    非常尊重、

    Ryan