This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2426:使用 TLE2426的去耦建议

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324, TLE2426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710506/tle2426-decoupling-advice-using-a-tle2426

器件型号:TLE2426
主题中讨论的其他器件:LM324

我正在尝试创建一个小型双立体声音频前置放大器、以纠正两个音频单元之间的小电平校正问题、这两个音频单元看起来需要3至5的增益系数。 我有10V 的工作电压、并将查看 LM324 (对于该高频限制)或 TL074-84 (对于该更高频率的提升)方法是否适合这些单元、为此、我需要生成分离轨并考虑使用 TLE2426LP 来执行此操作。

我的问题是、该分离轨在两个方向上的电容器去耦、如果有的话、为了实现最佳工作效果、需要使用什么值?

当然、对于低电平工作电流、存在使用各种方法的负电压发生器、但我发现它的作用是阻止音频电路拾取其开关噪声、或者使任何数字芯片或无线电(FM)变得沮丧、 我最喜欢的方法是4049、我以前用它制作 ESR 测试仪、频率为100KHz、当用作电压加倍器或分离器时、它的输出电压很好、电池消耗很低(直到负载)、但也很适合 敲击 FM 无线电 (我知道应该在金属/屏蔽盒中)。

虽然对于一个小增益、这可能略高于顶部、因此返回到 TLE2426LP、我知道它的另一个版本具有去耦引脚、只是想知道它的轨去耦吗?

感谢您的任何指导

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    去耦类似于您在放大器电源引脚上使用的去耦、但由于它经过缓冲、因此您实际上不需要大容量电容来为电源轨(至少不在输入侧)提供电荷。 电容器将看到110千欧的等效电阻、因此这将影响充电和对输入轨上发生的任何事件的响应。 您应该根据您想要滤除的噪声以及希望分离器跟踪输入电源变化的速度来调节电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我之前介绍的是 TLE2426、并具有 应用 该器件的经验。 降噪引脚是高阻抗输入。 数据表列出了110千欧的等效噪声阻抗。 因此、去耦电容器的值不需要很高就可以在 音频频率下有效。 100nF 的电容值足以满足许多应用的需求、但如果滤波需要扩展到 实际低频、则可以设置为1uF 或更大。

    我们学到的一点是、与使用单个电容器接地相比、在每个电源上使用一个电容器会使 TLE2426的输出电压上升时间快得多。 您可以在下面显示的仿真结果中看到这一点。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程