This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5071:1430参考设计

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710422/lm5071-an-1430-reference-design

器件型号:LM5071

你(们)好

我们有一个基于 LM5071和 DA2257变压器的现有设计、可根据 AN1430应用手册图12提供3V3输出。

现在、我们需要使用 T1的 sec2 (引脚6和10)来添加一个5V5导轨。

我们构建了它、它确实提供5.6V 输出、但 J6的输出似乎仅由齐纳 Z4调节-如果我们移除齐纳二极管、则 J6的电压为11V、即使 J4的电压为3V3。

这意味着 Z4持续导通、拉至18mA 左右。

这是预期的、还是我们做了一些错误的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我们已将此任务分配给可以查看此内容的应用工程师之一。 您能否转发设计原理图? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    如果在轻负载/无负载时发生这种情况、则它按预期工作。 齐纳二极管可在极轻的负载下钳制、以防止电压远离。 如果负载输出发生这种情况:

    如果3V3上的设定点也有点高、我建议调整 U3的偏置以实现正确的输出设定点。

    如果您的5.5V 输出为高电平、我建议您选择正向压降与 LM5071双输出原理图中使用的 D8类似的整流二极管(图12)。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    齐纳二极管用于在空载/极轻负载时钳制输出电压、以防止电压远离运行。 如果负载输出发生这种情况:

    如果3.3V 也很高、则调整 U3偏置以实现正确的设定点。

    或者、如果仅5.5V 电源轨未进行调节、请确保使用的二极管具有与原理图中的 D8相同的正向压降(图12)。

    谢谢、
    Tom