This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023-Q1:我想知道 TPS65023-Q1是否已经过 ASIL-B 认证?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023-Q1, TPS65917-Q1, TPS653853-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710237/tps65023-q1-i-want-to-know-if-tps65023-q1-has-been-certified-for-asil-b

器件型号:TPS65023-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65917-Q1TPS653853-Q1

降级:

我想知道 TPS65023-Q1是否已经过 ASIL-B 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将其分配给负责的工程师。 他们很快就会回来。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65023-Q1未通过 ASIL-B 认证

    数据表顶部列出了 AEC-Q100认证、这不是一个安全器件。

    这是一款常规的商用级 PMIC、符合 AEC-Q100标准、具有特定的温度等级和 ESD (HBM/CDM)等级。

    为了使非安全 PMIC 能够通过 ASIL 认证、需要添加冗余和其他外部组件、以使整个电源块满足标准。 这是在系统级完成的、TI 不支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您可以查看我们的 SafeTI-26262页面、了解有关我们器件的更多信息、这些器件在组件级符合 ISO26262标准。
    www.ti.com/.../SafeTI-26262.html

    对于 PMIC、这包括 TPS65917-Q1 (ASIL-B)和 TPS653853-Q1 (ASIL-D)。

    此致、
    Karl