This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:通过微控制器的数字输出(0至3.3V)驱动 TPS43060上的 EN 引脚

Guru**** 2493535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710547/tps43060-drive-en-pin-on-tps43060-through-digital-output-of-a-microcontroller-0-to-3-3v

器件型号:TPS43060

您好!

TPS43060上的 EN 引脚能否通过微控制器的数字输出(0至3.3V)进行驱动?
在这种情况下、是否还应该有一个用于接地的下拉电阻器(例如~1Mohm)?

此致、

Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    是的、EN 引脚可由一个微控制器驱动。 如果微型链路断开、电路自行启动、我建议您添加10k 至100k 下拉电阻。

    谢谢、
    Youhao