This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:除非与器件进行 SMBus 通信、否则不会充电。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709268/bq40z50-r2-will-not-charge-unless-there-is-smbus-communication-with-the-part

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

我认为我们观察到的问题与闪存设置有关、但我们无法确定哪个设置。

我们的电池组设计功能正常;除非与器件进行 SMBus 通信、否则电池根本不会充电。  一旦 SMBus 断开连接或通信停止、充电就会停止。

Nr=1、并且充电 FET 被配置为在睡眠模式中打开。

谢谢、

Joe Perino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    没有强制要求与监测计进行充电的设置。 您能给我发送您的 srec/gg.csv 吗? 我将为您进行介绍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    谢谢。  实际上、我并不是说有特定的设置、而是怀疑某个设置会导致器件进入睡眠或关断状态、或者进入 CHG FET 关断的其他模式。

    如果 SMBus 未激活、充电将不会开始。

    如果电池组正在充电、当 SMBus 通信停止时、充电大约在5秒后停止。

    我已附加.srec 和.gg 文件。

    如果不起作用、我可以给他们发送电子邮件。  我过去上传文件时遇到问题。谢谢、

    Joe Perino

    e2e.ti.com/.../SN_5F00_20180716_5F00_MH1_5F00_golden.gg-_2D00_-Copy.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表指示、如果要禁用 PTC/PTCEN、则应将其连接到 VSS。 我查看了此电路板的布局、PTCEN 接地、但如果 PTC 保持悬空、可能/可能是导致充电 FET 出现问题的潜在原因? 我们完全看不到放电问题。 仅充电。

    谢谢、
    Joe P.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、PTC 不能导致这种情况、但如果 PTCEN 上的连接较弱、则会立即禁用 CHG。 如果 PTCEN 连接到 GND、则可以将 PTC 保持悬空。 我在 gg 中看到的唯一问题是、您需要将电源有效更新电压从10000mV 更改为3500mV。 设置 NR=1要求 smbus 线路为高电平。 尝试重置 NR 并查看充电是否停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一次一位查看故障使能/故障禁用寄存器、以查看故障条件是否禁用了充电 FET。
    唯一产生任何影响的故障是主机看门狗超时。 该设置实际上是合理的、因为它会监控 SMBus 以实现有效通信。 超时设置为10s、这是 SMBus 通信停止时停止充电所需的时间。 如果我更改计时器设置、则不使用 SMBus 的充电终止遵循寄存器的设置。

    问题出在这里。 当我通过设置 HWDF=0禁用启用保护 C 寄存器中的 HWDF 故障时、电池组将完全不会充电。 如果故障被禁用、则应解决问题。

    任何其他故障都不会对9-10秒后终止充电产生任何影响、因此这必须是问题所在。 唯一的问题是、我无法禁用故障、因为当 HWDF=0时、电池组根本不会充电。 SS=1、xchg=1、并且 CHG FET 关闭。

    此问题似乎是 bq40z50R2固件中的错误。 我们有包等待 DOT 和 UL 认证测试、无法循环、因此我们确实需要尽快解决此问题。

    谢谢、
    Joe Perino
    副总裁兼总经理
    Nova 电池系统
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    感谢您进一步讨论这一问题。 你是对的。 我没有看到正在设置 HWDF。 这可能会导致问题。 这就是为什么它默认设置为0的原因。 您是否在禁用 HWDF 保护后发送了复位? 您需要确保已完成将设置加载到内存中。 我刚刚在这里测试了 HWDF、看到 CHG FET 保持开启状态、尽管没有通信且 smbus 线路悬空。

    这里的可能性是、由于您的有效更新电压设置为10V、如果您的电池组低于10V、您将无法写入 DF、因此无法重置 HWDF。 请尝试使用充满电的电池组并将有效更新电压设置为3500mV、然后写入 df。 这应该会解决它。 这不是错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池组为4S、因此电池组电压为15V 标称值。 我仍然降低了"更新电压"设置、但没有这样做、发送复位即可正常工作。 复位后、在没有 SMBus 的情况下电池组充电正常。 感谢您投入宝贵的时间和精力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您使用我们的监测计。 我感谢您的客气话。