This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:我能否为 IN+/-输入提供+3.3V 逻辑信号

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710199/lmg1020-can-i-provide-a-3-3v-logic-signal-to-the-in---inputs

器件型号:LMG1020

您好!  

我想将由传感器产生的数字 PWM 信号直接连接到 LMG1020。 PWM 信号是3.3V CMOS 逻辑电平信号。 能否将+3.3V 信号连接到 LMG1020的 IN+和 IN-输入? 在此配置下使用3.3V 逻辑有什么影响、具体而言、驱动强度会受到影响、如何影响?  

LMG1020的 VDD 电源根据需要为+5V。  

提前感谢您的帮助!  

LEV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lev、

    感谢您询问 LMG1020、我和此设备的应用程序。

    3.3V 高于2.6V 最大值 输入阈值、因此该逻辑配置正常。

    驱动器电流能力与输入逻辑电压电平无关、不受输入电压影响。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下...欢迎来到 e2e!!!

    如果您有任何疑问、请告诉我。