This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:并行连接的输出?

Guru**** 2493225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708940/tps4h000-q1-outputs-conneted-in-parallel

器件型号:TPS4H000-Q1

您好!

在我的项目中、我刚刚使用了 TPS4H000-Q1芯片版本 B、它具有4个输出、最大电流为1A

现在、我的问题是:我是否可以将2个输入和2个输出连接在一起、以便在2A 时具有2个输出? 例如:IN1和 IN3为输入 A、IN2和 IN4为输入 B、然后 OUT1和 OUT3为输出 A、OUT2和 OUT4为输出 B

有可能吗?

谢谢、致以诚挚的问候

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、输出可以并联、并且将2个输出连接在一起及其输入也不会出现任何问题。 必须考虑功率耗散。 请查看此链接中的应用手册。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mahmoud:
    感谢您提供应用手册。 我稍后会学习。
    我的担心是,由于内部的奇怪方式,不可能并行。 但是、如果没有问题、嗯!

    谢谢你
    费德里科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    我阅读了您发送给我的应用手册。

    本应用手册确认了我的假设。

    即使我注意到电流设置和短路电流中的误差百分比不是很低...

    感谢您的支持!

    此致

    费德里科