This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201:由 LM3880驱动的 EN 引脚仍然开路的问题

Guru**** 2493225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708648/lmz14201-concern-with-en-pin-driving-by-lm3880-still-open

器件型号:LMZ14201
主题中讨论的其他器件: LM3880

你好

很高兴能够关闭所有线程而无需等待解决方案

所以,我的情况仍然没有解决

我已经使用缓冲晶体管(NPN 4401)进行了测试,电阻值为20K 10K 和1K,现在成功不会烧断 LM3880,但 LMZ14201上的序列很奇怪,启动和关闭电源 I 链接这两个原理图

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、您仍有问题。


    关于已关闭的主题帖–实际上、您可以通过回复包含更多信息的最新消息来重新打开任何已关闭的讨论。 这将重新打开对话、我们可以继续使用那里提供的所有背景信息。 在我看来、这比每次提交新线程要好得多。 我想您已经开始了至少3个主题的主题…如果另一位工程师正在尝试为您提供帮助、她/他可能没有所有相关信息、如果这是一个全新的主题。

    关于您遇到的问题–您在上面发布了一个包含 BJT 和电阻器的原理图、但不清楚 LMZ14201和 LM3880是如何连接的。 您能不能澄清您是如何连接电路的? 在波形方面、您能不能澄清每个通道上的波形是什么?


    问题:您是否尝试过您在其他两个主题中发布的 n 通道 FET 建议?

    https://e2e.ti.com/support/power_management/powermodules/f/501/t/706398

    我认为它应该解决您的问题–如果您尝试过、请告知我们。


    谢谢、
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我订购了 LM3880和 LMZ14201评估板来对此进行测试。 我移除了 LMZ14201电路板 EN 引脚上的电阻分压器、使 EN 引脚悬空。  

    下面是 EN 悬空的 LMZ14201评估板启动:

    CH1 = VIN (12V)

    CH2 = EN (悬空)、在内部由6uA 电流源上拉、并在内部钳位到5V 减去二极管压降。 我之前已经介绍过内部钳位图。 如您所见、EN 引脚悬空时的电压不超过5V。

    CH3 = VOUT (3.3V)  

    --------

    现在是 LM3880本身:

    CH1 = VCC = 5V 电源

    CH2 =来自函数发生器的外部逻辑输入

    CH3 = FLAG1 (上拉至5V 电源)

    到目前为止都很好。  

    以下是两个协同工作的电路-用于驱动 LMZ14201 EN 引脚的 LM3880标志1:

    CH1 = LMZ14201的输出电压(在本例中为3.3V)

    CH2 =从函数发生器到 LM3880序列发生器的输入。  

    CH3 = Flag1 (LM3880的输出)= LMZ14201器件的 EN 引脚。  

    我将两个 IC (LM3880直接驱动 LMZ14201)一起运行90分钟、使用2Hz 脉冲而不会出现任何问题。 这是超过10k 个周期的循环、没有问题。 同样、这是直接驱动 LMZ14201的 LM3880、无需任何用于电平转换的附加电路等

     

    我不知道为什么您会在这种配置中遇到失败。 EN 引脚上的电压显然不超过6.5V 最大值  

    您是否可以在示波器上捕获波形以与我看到的波形进行比较? 请监控以下节点:

    LM3880器件的 VCC

    LMZ 器件的 VIN

    LM3880序列发生器的逻辑输入

    驱动 LMZ EN 引脚的 LM3880序列发生器的标志输出

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    出于完整性考虑、我还将电路与 LM3880和 LMZ14201之间的两个 N 沟道 FET 放在一起。 下面是我测试的内容图。 您可以调整电阻分压器、以便在底部 FET 关断时不会超过 EN 电压。

    下面是一个波形:

    CH2=来自驱动 LM3880的函数发生器的逻辑

    CH3= LM3880的标志

    LMZ14201的 CH1=EN 引脚(上述 n 通道 FET 电路的输出)

    Ch4 = LMZ14201的输出电压

    同样、我认为您不需要外部 FET 电路、但如果您认为 LM3880上的5V 电压由于某种原因超出了该电压、这将有所帮助。

    此致、

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    请告知我们以上信息可解决您的问题。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav

    很抱歉、我的回答很晚、但我对我的项目非常担心

    我正在进行修改以包含级联 MOSFET 解决方案的设计、我将在两周内进行测试、以接收 PCB、从现在开始、我将发布结果

    在我的布置示波器屏幕上、黄色迹线是 LM14201输出

    我还使用 LM3880和 LMZ14201之间的直接链路(直轨 PCB)进行了测试, 这也是可行的、但在随机循环 LM3880烧写后的一段时间内、我已经使用多个 LM3880运行此试验、AB 和 AC 类型的都具有完美的功能、最多可运行几个周期、之后会随机烧写 LM3880。

    我将随时向您通报下一个实验的结果

    注意:我之前的帖子中的红色文本不适合您,而是适合 TI 论坛管理人员,因为我的邮箱中充斥着电子邮件和提醒,我非常感谢您的帮助和其他成员的帮助

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    听起来不错。 如果您希望在获得更多结果后继续此对话、请使用此主题。 这将确保连续性。

    谢谢、
    Denislav