This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1电量监测计应用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z110, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709842/bq34z100-g1-bq34z100-g1-gas-gauge-application

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z110EV2400BQSTUDIO

您好,

我将 BQ34Z100-G1用于电池电量监测计应用。

下面我对此有疑问。

我需要用于 LiFePO4和 NCM 电池的电池化学成分文件。

2.您能不能帮助我提供器件编程器 来将数据文件加载到 bq34z110器件中。

我需要 一些代码示例,例如使用 MSP430与该器件连接。

请帮助解决这些问题。

谢谢

此致

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    深入了解并了解我们是否有用于与器件进行通信的 MSP 代码、将需要一段时间。 希望在2天或更短的时间内听到声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。
    同时、请帮助我提供有关电池化学文件和器件编程器的其他问题。

    谢谢
    此致
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    您可以在此处找到示例代码 、www.ti.com/.../slua801.pdf

    对于化学成分、请按照 http://www.ti.com/tool/GPCCHEM 上的说明进行操作

    请将 bqstudio 与 ev2400配合使用以与监测计进行通信。