This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201:在强电磁场中的性能

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201, LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710209/lmz14201-performance-in-presence-of-strong-electromagnetic-field

器件型号:LMZ14201
主题中讨论的其他器件: LMZ14203

我打算使用 LMZ14201电源模块的特定应用要求它在存在较大电磁场的情况下运行。 此产品在这种环境下的性能是否有任何文档?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Liam、您好!

    我不知道此产品的任何此类文档。

    根据磁场强度和方向、它可能会影响电感并降低或增加其有效电感。 有效的直流电流限制可能会受到此影响。 我建议使用电流限制更高的器件(例如用于3A 的 LMZ14203)、以便在测试中有更大的裕度。 LMZ14201是具有相同引脚的1A 器件。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    没有关于 LMZ14201承受较大外部电磁场的应用的文档。 但是、数据表提供 了 PCB 布局指南 、以帮助更大限度地减少耦合到器件的 EMI。 您打算在中使用 LMZ14201的应用类型是什么? 当然、还有有关为 低 EMI 应用设计电源模块的白皮书。 有关 EMI 的大多数应用手册都涉及最大限度地减少高 di/dt 环路、这些环路会将噪声耦合到电源路径中并导致更高的 EMI 读数、从而影响 CISPR 测试结果。  

    此致、

    Jimmy