This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:充电结束/充满电时的预期行为

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706921/bq25890-expected-behaviour-at-end-of-charge-full-charge

器件型号:BQ25890

你(们)好。

我的设计使用 BQ25890为电池组中的单节锂电池充电。 BQ25890由微控制器通过 I2C 进行配置、并运行我编写的软件。 我有点担心我做了一些错误、电池充电不能完成、因为电池组也可以插入(基于 Android 的)手机、也可以使用 BQ25890、配置 Linux 驱动程序的开发人员最初能够为电池进一步充电。 他似乎在努力复制他拥有的 Linux 设备树配置、因此我认为最好确保我的目标正确。

该充电器配置为 VREG = 4.208V (默认值)。 我还将终止电流限制(ITERM)设置为64mA。 这不是通过 USB 进行的、因此所有电源握手逻辑都被禁用、我们手动设置 INLIM。

我可以使用万用表探针为电池充电、该探针连接在实际电池端子上、并由工作台电源提供充电电流。 我看到了通常的恒流充电、由于热限制、偶尔会暂停(好!)。 然后、当我们进入恒定电压区域时、我开始看到电流尾部关闭。 令人困惑的是、该区域中电池端子上的电压约为4.05V。 我是否应该这样期望、或者、在 VREG 下这是150mV 这一事实是否表明存在问题? (我不认为这是一个硬件问题:充电器 IC 的 BAT_1和 BAT_2端子直接连接到电池的一个端子、而另一个端子连接到与充电器 IC 相同的接地端)。

在电池 CV 充电一段时间后、我开始看到短脉冲(可能一秒钟?) 高电流(工作台电源为1A 左右)、端子上的电压高达4.25V (这个数字相当近似-我不确定万用表是否及时稳定)。

当充电周期结束时、电池的电压大约为4.05V (正如您所期望的那样)。 周末断开连接(因此充电状态不应明显变化)后、电压已降至3.965V。 这似乎是合理的、我认为吗?

此描述是否听起来像是为4.2V 电池充电的正确行为? 如果不是、您能否告诉我哪些数字看起来可疑、我将更深入地了解如何在充电器上配置这些数字。

非常感谢、

鲁珀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电器调节 IC 的 BAT 引脚电压、但不调节电池组端子。 为了尽可能为电池组充电、建议使用电阻补偿(IRCOMP)。 有关详细信息、请参阅 d/s 的 P25。 正常情况下、在充电终止后、电池电压会稍微下降一点、即电池弛豫。 谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、但我认为它没有回答我的问题。 我知道 IRCOMP 在快速充电(恒定电流模式)时会有所不同、但当电池几乎充满电时、它肯定不会产生任何影响-进入电池的电流非常小。 而且、是的、我希望电池可以放松。 我在放松前后提供电压、以避免仅提供裸电压、而不解释测量时间。

    我想我的问题归结为:

    1. 作为 VREG 的一个功能、当充电接近完成时、我应该在电池端子上看到什么电压?
    2. 当电池几乎充满电时、该电压与短高电流脉冲中的较高电压有何关系?

    谢谢!

    鲁珀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电完成后、BAT 引脚电压将非常接近 VREG (例如4.208V)。

    2.我不会在 CV 模式下观察到您描述的高电流脉冲。 请提供更多详细信息以复制行为和相关波形。

    我确实会在充电终止后观察电流脉冲。 请参阅 d/s 的第21页、为了提高轻负载效率、当电池低于最小系统电压设置或充电被禁用时、此器件在轻负载时切换至 PFM 控制。 在 PFM 运行期间、开关占空比由 SYS 和 VBUS 的比率设置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    非常感谢您的回答。 我认为 VREG 问题是我们末尾的误配置错误-我更新了 EEPROM 内容、以确定我们如何写入充电器、我看到 VBAT 达到预期的4.2V。 令人沮丧的是、我无法重现我们之前看到的内容、但希望微控制器只是写入一个愚蠢的 VREG 值。

    对于第二种行为(高电流脉冲)、我错误地诊断了正在发生的情况。 我们已将其设置为 CV 模式、但接近启动。 停止时流入电池的电流大于1A。 我不明白为什么要停止收费、但我将在一分钟内发布一个包含详细信息的新问题。

    鲁珀特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的更新。 所有问题都得到解决是很好的。