This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2812:典型应用电路

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2816, TPS2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710462/tps2812-typical-application-circuit

器件型号:TPS2812
主题中讨论的其他器件:TPS2816

我使用该 IC 来驱动 MOSFET。 当我检查数据表时、有一个应用电路。 但该电路不使用内部稳压器。 我想知道是否有人可以使用内部稳压器提供典型的应用电路?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satya、

    感谢您询问 TPS2812上的内部稳压器。 您可以在 TPS2816系列 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2829-q1.pdf 的类似数据表中的第13页和下一页的图22中找到典型应用原理图

    使用稳压器时,对 VDD 施加大于14的电压。 VCC 为驱动器和外部电路输出最大值为11.5V 标称值20mA 的电流  

    当不使用稳压器时、将 VDD LDO 输入连接到 VCC 驱动器电源、并对 VCC 施加小于14V 的电压。 接地 VDD 会烧毁驱动器、因为在移除 VDD 或 LDO 输出大于 LDO 输入的情况下、有一个放电二极管可保护 LDO。

    请记住器件附近的正确偏置电容器、以实现稳定的驱动器输出。 如果您需要更多帮助了解该内部稳压器、请告诉我。

    谢谢、