This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:QOD 关闭状态泄漏电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22971, TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710535/tps22917-qod-off-state-leakage-current

器件型号:TPS22917
主题中讨论的其他器件:TPS22951TPS22971TPS22990

当开关启用且 QOD 输出 关闭(高阻抗)时、流入 QOD 引脚的泄漏电流是多少?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在这种情况下、QOD 引脚为开漏引脚、因此通过该引脚的泄漏电流将非常低。 您是否有您想知道的特定 VIN 电压?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用 QOD 输出来打开 PFET 的栅极。 当 QOD 断开时、FET 关闭、任何泄漏都显示为小型纽扣电池的负载、因此需要处于低电平。 查看其他具有漏极开路输出(PG)的开关、通常会规范关断状态泄漏、但会有所变化。 以下是一些:
    TPS22951 PG 1.0uA 最大值
    TPS22971 PG 泄漏典型值0.1uA、最大值8.5uA
    TPS22990 PG 泄漏电流最大值0.5uA
    对于此应用、1.0uA 或更低电流是可以的、但10uA 或更高电流可能是不能的。 由于这不在 DS 中、我假设它不是经过测试的参数。 您能否就最大泄漏电流提供任何指导?
    谢谢、
    标记