This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:VCTL 引脚数据表问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709743/bq76925-vctl-pin-datasheet-question

器件型号:BQ76925

您好!

我的客户对 bq76925电量监测计有疑问:

在数据表的第13页上、它说:  

LDO 稳压器可能会被大于稳压电源电压的外部电源电压覆盖(即反向馈送)

V3P3上的电压。 在此配置中、bq76925内部逻辑和接口电路通过运行

外部电源和内部3.3V 稳压器提供空载电流。

 

客户假设 VCTL 引脚将连接到 BAT 引脚。   这是正确 的还是浮点的?

谢谢!

Errol Leon

德州仪器(TI)  

现场应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol、
    它可能取决于系统配置。
    如果外部稳压器可靠或者提供一个大负载、也许需要一个上拉电阻器或者悬空、将没有可供控制的导通晶体管、并且如果电压下降、bq76925将进行 POR。
    如果外部稳压器不可靠且负载较小、则在外部稳压器电压下降时、将 VCTL 连接到 BAT 将允许3.3V 稳压器运行。 在这种情况下、bq76925将在其能力范围内为系统提供电压。
    根据需要考虑其他情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    客户告知我这个应用的详细信息和问题。 我可以通过电子邮件将其发送给您吗? 您的电子邮件是什么?

    此致、
    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol、
    管理部门建议在非专有的情况下进行开放式沟通、以便其他用户受益。 您可以发送朋友请求并在其中嵌入电子邮件地址或其他信息、以开始私人对话。 现在可能还有其他工具。
    联系您当地的 TI 应用工程师可提供更直接的本地支持、与此类帮助台环境相比、这可能更有益处。