This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3307:您能否使用漏极开路/集电极 IC 输出驱动手动复位 MR*引脚

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710435/tps3307-can-you-drive-manual-reset-mr-pin-using-open-drain-collector-ic-output

器件型号:TPS3307

您好!

您能否使用漏极开路/集电极 IC 输出驱动手动复位(MR*)引脚?

方框图显示它具有内部14k Ω 上拉电阻。 这是内部电阻器吗?

此致、
Dhavat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhavat

    MR 引脚在内部上拉至 VDD。 这是一个内部电阻器、即使在悬空时也能保持 MR 高电平。 需要将 MR 驱动为低电平以激活复位。

    谢谢、Abhinav。