This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84A20:需要结温的温度降额曲线。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709920/tps84a20-require-temperature-derating-curves-for-junction-temperature

器件型号:TPS84A20

你好


我需要结温的温度降额曲线。


数据表仅包含环境温度信息。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    器件的结温将始终低于最大额定 Tj 125C。 让我和开发团队一起探讨一下这个问题、如果有任何结温随负载电流增加而变化的曲线、请返回给您。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    数据表的"典型特性"部分中有结温的温度降额曲线、但我找不到它。

    您能否向我发送结温的温度降额曲线?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我认为、参考数据表中的环境温度 SOA 曲线。 如果您还不知道有用于计算结温的现有公式、如下所示:TJ = Ta + PD * thetaJA

    • TJ =结温
    • TA =环境温度  
    • PD =功率耗散
    • ThetaJA =结至环境热阻  

    我们没有显示 Tj 的降额曲线、因为它更适用于阅读数据表以查看降额环境温度曲线与负载电流之间的关系的客户。 这使客户能够快速了解在特定负载下操作器件的环境温度。 SOA 曲线表示、在 Ta = 85摄氏度时、您可以在不违反125摄氏度工作结温的情况下加载至最大值。  

    此致、

    Jimmy