This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:LMG1020EVM-006机械制图

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020EVM-006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710173/lmg1020evm-006-lmg1020evm-006-mechanical-drawing

器件型号:LMG1020EVM-006

您好!  

在哪里可以找到 LMG1020EVM-006的 DXF 文件?

我想知道激光阴极和阳极焊盘的尺寸和位置。

谢谢!

TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、  

    感谢您发送电子邮件和咨询。 实际上、我们没有单独的.dxf 文件、但所有设计文件都是在线的。 如果您使用 Altium Designer、则应该能够轻松访问文件。 通过将测量功能与 PCB 文件一起使用、您可以获得电路板上所有器件的尺寸信息。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    除了提到的 Altium 文件库之外、如果您没有 Altium、我们还提供了可以为您发布的 Gerber 文件(我相信 Altium 文件有免费的查看器)。

    如果您需要 Gerber 文件、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    是的、请发布 Gerber 文件。

    同时、我将查找 Altium 文件的免费查看器。

    非常感谢!

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    给你! 如果您需要 else.e2e.ti.com/.../HPV006A_5F00_Gerbers.zip、请联系我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Don 和 Lixing、

    非常感谢!

    TAO