This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BATDRV 引脚。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709660/bq24773-batdrv-pin

器件型号:BQ24773

大家好,我的问题是电池驱动器引脚/BATDRV。

我的问题是关于 R (BATDRV_ON)。  其表述为"通过向 BATDRV 提供10uA 电流进行测量。"  它指出、当 BAT=16且栅极电压为9.5V 时、R (BATDRV_ON)= 3.5k Ω。 不过、数学运算对此不起作用。  

(16-9.5) V/10uA = 650k 欧姆。 如何确定3.5k 欧姆?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    BATDRV 可在  10uA BATDRV 负载下维持典型的9.5V Vsrn-Vbatdrv。  该电流与 内部电阻无关。 内部导通电阻仍然为3.5k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的快速回复。   电池驱动引脚(BATDRV)可提供的最大绝对电流是多少?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don、

    规格表将10uA 作为测试条件。 因此、它只能保证最低10uA 的容量。