This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116交错问题(PMP7282)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, PMP7282, LMC7101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710071/lm5116-lm5116-interleaving-question-pmp7282

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: PMP7282LMC7101

您好的支持团队、

我的客户正按照 PMP7282使用 LM5116进行600W 交错设计、但在启动期间发现一个问题、即主相 MOSFET 在满载启动时会过热。

PMP7282使用 主器件 COMP1引脚的 LMC7101来控制从器件的 FB 引脚、 但是、在配置中、只有主相位将首先切换、因为在 SS2斜升时、REF2将立即由 COMP1上拉、而 REF2将远高于 SS 信号、在 SS 信号超过 REF2之前、从相位将不会切换。  

这会导致主相在满载启动期间出现过热问题、我的客户需要选择更高的额定值 MOSFET 才能承受启动阶段。  

请参阅下面的波形:  

只有当 SS 超过 FB2时、即当 COMP2上升时、从器件才会开始切换。

使用 LM5116是否有更好的方法来实现交错电路? 我的客户可以遵循的任何参考设计?

我想它不使用从控制器的内部 EA、而是通过将从控制器的 FB2引脚接地(或提供一个小偏移量)并使用运算放大器将 COMP2下拉以遵循 COMP1来工作吗?  

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    该设计中的软启动电容是多少?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    很遗憾、您无法将 FB2连接到 GND。 LM5116使用没有上拉电阻的电压误差放大器。

    在 PMP7282中实现通道共享的方式、它应该能够充分发挥作用。 应尽量缩短 COMP1和 REF1之间的延时时间、以免在启动时严重延迟从站通道。

    您能否共享客户原理图?

    谢谢 David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David 和 Tim:

    由于机密性、我将通过电子邮件向您发送原理图。

    谢谢你。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wei、

    我将结束本主题、因为我们将继续离线讨论。

    再次感谢。

    David。