This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010503:短路保护电流

Guru**** 2537920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710474/dcr010503-short-circuit-protected-current

器件型号:DCR010503

您好!

我在数据表中找不到短路保护电流?

它是否与最大输出电流相同?

您对输出电容器有什么建议吗?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCR01系列具有 电流限制(输出电压总线上的 OCP 为@700mA。

    DCR01 应用  在 Vout 次级中有2个陶瓷电容器。

    Cfilter 电容器在 VRec 和(-) Vout 之间需要1uf 陶瓷 X5R 的最小值 、以确保正常运行

    COUT 需要 一个最小0.1uF 的陶瓷电容器 X5R。 Vout 和(-) Vout 之间

    Tom