This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:12V/6W 参考设计

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20531, PMP30290, TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709748/tps2375-12v-6w-reference-design

器件型号:TPS2375
主题中讨论的其他器件:PMP20531PMP30290TPS2373-4EVM-758

大家好、PMP5595参考设计似乎具有 为 PoE 应用供电的理想特性。 我在原理图中注意到、变压器(T1)的连接与其他一些参考设计不同。 例如 PMP20531、PMP30290。  是否有人可以确认显示的配置正确? 我想将 TD+/-和 RD+/-对连接到隔离侧的以太网 PHY。

谢谢。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    目前正在研究这一问题,并将在有答案时公布。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您指出这一点! PMP5595上变压器的连接正确。 对于 PMP20531和 PMP30290、T1基本上是上下颠倒安装的。 这将在未来的设计中得到纠正。

    PoE 从具有内部共模扼流圈的变压器电缆侧获取直流电源。 这从本质上保护数据侧免受 PoE 侧开关电源产生的 EMI 的影响。

    谢谢、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、我的研究还表明、最好在线路侧使用共模扼流圈。  我注意到、在大多数设计中、数据端口侧的中心抽头被引出并通过0.1uF 等电容去耦、我在 THR PMP5595上看不到这一点、对此有什么评论吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、我们会像在 TPS2373-4EVM-758设计中配置数据侧一样终止数据侧、但某些设计没有数据侧端接。 数据端接由推荐用于所选以太网 PHY/微控制器的定义。 我们的重点是纯 PoE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢