This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:针对开路 LED 上的一些噪声

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708937/tps92515-for-some-noise-on-open-led

器件型号:TPS92515

大家好、

一个客户正在观察一些噪音(?)  LED 打开状态时、 它 与 TPS92515 EVM 相同。  这 可能会导致  SMT 工艺之后的每个 PCB 功能检查中出现问题。  是否 有任何方法可以防止噪声输出?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    我不确定您要问什么? 如果 LED 灯串处于打开状态、则无法调节电流。 由于电感器无法拉开关节点为启动电容器充电、因此它还将循环执行启动电容器刷新周期。

    噪声是什么意思? 如果 LED 灯串打开、则无法提供 LED 电流?
    如果没有负载、您无法对电路板进行功能测试、它将无法以这种方式工作。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢你的答复。 很抱歉、我没有提供详细信息。

    功能测试主要针对 PCB 中的每个器件、不检查 TPS92515的功能。 噪声是指 TPS92515和电感器周围的可闻噪声。 这可能是由启动电容器刷新周期引起的。

    谢谢、

    此致、
    Sam Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    他们可以在没有负载的情况下在工作台上运行该程序、并查看 SW 节点正在执行的操作。  如果回收启动电容器、它们将看到这一点。

    此致、