This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/UCD3138:关于 UCD3138的 DPWM 最小开关频率

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710273/compiler-ucd3138-about-dpwm-minimum-switching-frequency-of-ucd3138

器件型号:UCD3138

工具/软件:TI C/C++编译器

UCD3138中 DPWM 模块的周期寄存器是一个14位低精度无符号数寄存器。 这是否意味着 DPWM 输出具有最低的开关周期(2^14-1)*4ns、约为15.2kHz? 或者是否有任何方法可以降低 DPWM 输出开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DPWM 上、没有简单的方法或建议的方法可以使频率低于15.3KHz。 我们可以将时钟频率降低到整个芯片、但不建议这样做。

    请注意、UCD 提供 频率较低的标准开环 PWM (计时器输出、而非 DPWM)。 但是、由于这些是开环 PWM、因此占空比只能通过固件参与而改变。 这意味 着 PID 滤波器和标准 PWM 之间的硬件中没有连接。