This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BATFET 在升压模式下在 VBAT_OTG (约2.85V)处关闭

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710331/bq25895-batfet-turn-off-at-vbat_otg-about-2-85v-in-boost-mode

器件型号:BQ25895

大家好、团队成员

我的客户 Hytera 反馈说、当他们使用 BQ25895时、发现问题与数据表不匹配。

如果我们将 BQ25895设置为升压模式、PMID 输出5V。

然后电池电压最终下降、如果 VBAT 获得 VBAT_OTG、大约2.85V、BQ25895将按预期退出升压模式、但它也将关闭 Q4、VSYS 将失去电池供电。

如果我们不将其设置为升压模式、它将关闭 Q4直到2.2V、这符合数据表说明中的预期。

我在 BQ25895EVM 中进行测试、它的工作原理与客户电路板相同。

同时、我在 BQ25892EVM 中验证了此测试、当 VBAT 下降<VBAT_OTG. 时、它不会关闭 VSYS

请帮助您检查这是否是已知问题吗?

我们的解决方案是什么?

是否有其他器件可替代 BQ25895?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harson、

    895旨在 在 V (BAT)降至 BATLOWV 以下时关闭 BATFET、作为冗余过放电保护功能。 数据表中错误地省略了该条件。  bq25895没有更新的替代产品。  权变措施包括使用/QON 或寄存器位来使 BATFET 重新开启。  我还建议使用主机轮询充电器的 ADC 并 密切监测 V (BAT)电压、然后 在关断前通知用户电池几乎已耗尽。