This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:如何进入电流模式

Guru**** 2611315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40140, TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708139/tps51116-how-to-current-mode

器件型号:TPS51116
主题中讨论的其他器件:TPS40140

你(们)好

我的客户希望知道如何使用当前模式
请告诉我以下问题。
Vsense 建议的最小值是多少?
在 RDS (ON)检测的情况下、电流限制是连接到5V => CS 的值、对于5k、它设置为最大值(OCP)、例如50mV。 此时的最小建议值是多少?
2.这种看法是否有差异?
在电流模式下、即使并联连接和 ESR 变小、相位补偿裕度也不受影响。 这是因为在 Cout =陶瓷时、ESR 相对于纹波请求足够小。 因此、相位补偿的计算公式中不包含 Cout 的 ESR。
请告诉我如何计算 Cout
在 D-CAP 模式下、有一个用于计算 Cout 最小容量的公式、但在电流模式下未找到该公式。
在9.2.2.4的数据部分中有一条声明下冲和过冲决定了 Cout 容量、但您如何计算它?
此致
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.对于 RDS (on)感测、电流限制阈值设置范围为30mV 至150mV。 数据表第8页提供了该规格"VR (TRIP)"。

    在电流模式下、当 ESR 非常小时、不需要 CC2。 此信息可在数据表第29页的第9.2.2.6节中找到。

    3.要计算电流模式下的 Cout、请参阅 TPS40140数据表第41页上的公式22和23。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钱圣

    还有其他问题。
    请告诉我以下问题。

    建议使用的 RS 是提供15mV 电压
    报价为9.2.2.3选择整流(低侧) MOSFET。
    为什么器件需要15mV 或更高的电压?
    请告诉我电流或电压反馈的哪个部分会影响该值。


    使用外部电阻器电流感应时、没有限制低 RDS (ON)的原因。
    报价为9.2.2.3选择整流(低侧) MOSFET。
    在使用外部电阻器电流感应时、为什么器件不限制低 RDS (on)?

    有关相位补偿的稳定性
    引用了9.2.2.6计算 CC2
    在电流模式下使用具有低 ESR 的陶瓷电容器时、相位补偿的稳定性如何?
    使用电解电容器时、陶瓷电容器是否优于相位补偿裕度?

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、  

    如数据表中所述、15mV 或更大的纹波电压可保证 CCM 和 DCM 之间的平稳转换。  

    我认为这种限制来自 TPS51116电流感应放大器的精度。

    使用外部感应电阻时、电流感应与 RDS (on)无关、因此低 RDS (on)没有限制。  

    3.如果使用 CC2、CC2和 RC 一起将产生一个极点、该极点可用于消除 Cout 及其 ESR 的零点。

    陶瓷电容 ESR 非常小、来自 Cout 的零点及其 ESR 位于高频区域。 通常、该零点不会影响交叉频率和相位裕度。 因此、如果使用陶瓷电容器、则不需要 CC2。  

    电解电容 ESR 更大。 如果 Cout 的零点位于非常低的频率区域。 可以选择使用 CC2创建一个极点来消除 ESR 零点。  

    这并不是说必须使用 CC2。 这只是一个选项。  

    对于您的设计、我建议为 CC2保留一个占位符、并在 BOM 中将其设置为"未填充"。 因此、您可以选择使用 CC2、也可以不使用测试结果。  

    谢谢