This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:关于 DDR3设计和 VTT 精度

Guru**** 2610855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708259/tps51200-about-ddr3-design-and-vtt-accuracy

器件型号:TPS51200

您好!

让我谈谈 DDR3设计的 VTT 精度。
我有两个客户的问题。

问题1.
VVTT = VVDDQXR1/(R1+R2)
计算方法中是否正确?

问题2.  
对于 Q1的计算方法、
考虑到 DDR 的 Vtt 电压容差的建议值为±2%时、
(0.75V±0.2%:0.735V~0.765V)

在 R1、R2:±1%精度、VVDDQ:±0.2V 精度条件下。

◇10.1KΩ 9.9KΩ r1=k Ω、r2=k Ω、VVDDQ=1.52V
  VTT=0.7676V

◇9.9KΩ 10.1KΩ r1=k Ω、r2=k Ω、VVDDQ=1.48V
  VTT=0.7326V

但是、可以看出、从计算结果中无法实现±2%。
・建议 R1和 R2为0.5%?
・请告诉我如何计算满温度和满负载范围下的 VTT 预期变化。
・请告诉我该器件本身 VTT 变化的原因。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    我认为 VTT 电压应遵循 VDDQ/2并具有容差。
    例如、如果 VDDQ=1.52V、则 VTT 应为1.52V/2、容差为+/-2%。 这意味着 VTT 应介于0.76V*0.98和0.76V*1.02之间

    因此、R1和 R2的精度为+/-1%、VTT 容差应满足 VDDQ/2的+/-2%。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钱圣

    感谢您的支持。
    我理解您对 VTT 精度概念的解释。

    让我再问一件事。
    应如何考虑 TPS51200本身的精度?
    您能否仅介绍 TPS51200的精度变化信息和计算方法?
    客户想要了解"如何计算满温度和满负载范围下的 VTT 预期变化"。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    在 TPS51200侧、REFOUT (Vref)遵循 REFIN、VO (VTT)遵循 REFOUT。

    相对于 REFIN 的 Vref 容差在+/-12MV 以内。

    在+/-2A 负载条件下、相对于 VREF 的 VTT 容差在+/-25mV 范围内。

    因此、相对于 REFIN 的总 VTT 容差可能为+/-37mV。 它应满足  DDR3应用的 VTT 交流+直流容差规格。

    在 DDR3应用中、许多其他客户正在使用 BTW、TPS51200。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钱圣

    感谢您的友好支持。
    我理解您的解释。

    很抱歉,我还有另一个问题。  
    您能告诉我输入电容器。
    请告诉我为什么推荐1uF 和4.7uF。
    客户将使用10uF。



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    VIN 引脚的10uF 电容正常。

    谢谢