This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:dV/dt 引脚内部电容和斜升时间定义

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L, TPS1H100-Q1, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708618/tps25942l-dv-dt-pin-internal-capacitance-and-rampup-time-definition

器件型号:TPS25942L
主题中讨论的其他器件: TPS1H100-Q1TPS22810

您好!

1) 1)我认为 TPS25942L dV/dt 引脚没有用于斜升的电容器。 我的理解是否正确?

2) 2)如果1)是、我认为它上面有杂散电容器。 大概多少钱? 我想它是几个 pF。

3) 3) TPS25942L 如何定义 Rampup 时间? 例如、电压时间为10%-90%。

此致、

渡宝文弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanbae、

    1A)是的
    2A)约为100pF
    3A) Rampup↑从 EN/UVLO μ s 定义为90% V (OUT)。 给出了时序要求

    您能否在考虑该器件的地方共享项目信息?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanbae、

    在这方面你还有其他问题吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh-San、
    我们是否应该将斜升时间计算为 tdVdT = 8.3 x 104 x V (in) x [ C (dVdt)+ 100pF ]而不是 tdVdT = 8.3 x 104 x V (in) x C (dVdt)?
    您是否会向我们介绍更快的斜升时间电子保险丝? 我们希望上升到60us 或更低。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanbae-San、

    考虑到内部电容、我们得出了公式 tdVdT = 8.3 x 104 x V (IN) x C (dVdt)。
    电子保险丝使用具有低驱动电流的电荷泵来提供压摆率控制、以实现浪涌电流管理。 要实现快速导通、您可能需要查看一些高侧开关、例如 TPS1H100-Q1。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh-San、
    客户需要通过更改 dV/dT 引脚的电容值来控制斜坡时间。 他们使用电子保险丝来实现这一目的。
    我们是否有一种最短斜坡时间为60us 电子保险丝的替代器件?
    我知道这项要求是不寻常的。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanbae-San、

    不适用于电子保险丝系列、但我们可以进入负载开关。 请参阅以下 TPS22810 12V 负载开关示例。 负载开关(带输出电流限制)是否符合此要求? 电压和电流规格是什么?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh-San、
    负载开关正常。 电压为12 +/- 1V。 最大电流为0.5A
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanbae-San、

    TPS22810是合适的。 输出斜坡时间可通过 CT 值进行控制。 在 CT 打开时、12V 时的最小斜坡时间为91us (典型值)。

    此致、
    Rakesh