This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:TPS54302和 TPS54308压降电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710339/tps54302-tps54302-and-tps54308-drop-out-voltage

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件:TPS54308

尊敬的 TI 团队:

我想设计一个输入电压为5V - 25V 的5V、3A 输出电路。 我考虑在此 项目中使用 TPS54302或 TPS54308器件。 什么是5V 输入电压和3A 负载输出的压降电压? 我 希望 在5V 输入下实现4.8V、3A 输出。 有可能吗?  

您是否建议在这种情况下使用另一种解决方案?

谢谢、致以最诚挚的谢意。

Thinh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    压降取决于 MOSFET、电感器的 DCR 和 PCB 的电阻、如果输入电压为5V、我认为您无法获得4.8V 的电压。

    肖恩