This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:频率变化

Guru**** 2610085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707398/tps55340-frequency-variation

器件型号:TPS55340

你(们)好  

我们的客户询问以下有关频率和电感器的问题。

 1.您能在以下公式中提供"41600"和"-0.97"的变化吗?

  

   因为客户希望估算由电阻器设置的频率变化。

 2.关于次谐波振荡,我们关注下一节中提到的振荡。

   可以在多大程度上避免次谐波振荡的电感值? 您能否提供用于计算的公式?  

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.这不是特征化的。 相反、我们在 EC 表中提供了三个不同 Rfreq 值的 FS 范围。 希望这对您有所帮助。
    2、电流模式控制电路斜率补偿的详细信息请参考电力电子文本手册。 基本思路是、电感电流的下降斜率(即主开关关断且二极管导通时)不应大于注入斜率的2倍。 大多数情况下、人们使用1x 作为实际设计的标准。 请注意、注入的斜率信号的形式为伏/秒、实际电感器电流斜率为安培/秒、乘以电流感应电阻器、则变为伏/秒。 因此、电流感应电阻器也起着作用。

    此类斜坡补偿要求为电感器选择设置了限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    请查看下面的答案:

    该  频率公式是来自测试值的拟合公式。 因此、我们无法从它获得工作频率容差。 请参阅第5页的表格。 使用精度为1%的电阻器时、容差为+-20%。 +-20%已经考虑了电阻器的容差。

    2.斜率补偿请参考第11页的第7.3.6页。 确保 SE>2*Sn。 通常,L>3.3uH 可以满足目标。

    您的应用中的 Vin、Vo、IO 是什么? 我们可以在这方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohao-San、Helen San、

    非常感谢您的支持。

    关于#1个问题、我知道我们可以在第5页看到公差。 但是、我们的问题是每个频率具有不同的容差。 为什么它具有不同的容差?   +/-20%看起来比规格小。

    关于#2、请让我确保。 为了防止次谐波振荡,我们应该 SE>2*Sn。 在大多数情况下、L 应大于3.3 μ H。 是这样吗?  

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    Q1:容差是由于测试误差的容差和不同频率下的内部逻辑延迟。  我们的隔间留下了很大的裕度。 通常、该器件的容差为+-20%。

    Q2:是的,为了防止次谐波振荡,它应该是 S>2*Sn。  通常,L>3.3uH 可以避免此问题。 但它也取决于工作频率。

    再说一次、您的 Vin、Vo、IO 是什么? 您的目标频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

    感谢您一如既往的支持。

    问题1:好的、我会向客户推荐该值。

    问题2:客户的状况是以下两种情况。

        VIN=2.9V、VOUT=8V、IO=0.6A、

           A):fsw=2MHz

           B):fsw=450kHz

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    感谢您的更新!

    a)对于 fsw=2MHz 的情况、3.3uH idncuit 就足够了、不会导致 nay 次谐波问题;

    b)对于 fsw=450kHz 的情况、 建议 使用6.8uH-10uH 电感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen San、

    谢谢!
    我有新问题。 我将发布到新的。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Koji-San!

    祝您好运!