This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26600关于 SHDN 引脚

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709860/tps2660-tps26600-about-the-shdn-pin

器件型号:TPS2660

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS26600。

我有疑问。

问题1.
当通过数据表中的说明控制此信号(/ SHDN)时、
它被描述为类似于拉(触碰)接地。

当连接到 GND"不会使反极性保护功能失效?

连接到"RTN 引脚"是否正确?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob Lee:

    SHNDb 引脚可以以 GND 为基准、这在反向输入极性期间不是一个问题、在这种情况下、内部上拉阻断到 VIN 的反向电流路径。

    所有其他引脚均参考 RTN。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karikalan Selvaraj:

    非常感谢您的回复。
    我回复我的客户您的答案。

    我将对其进行反馈。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。