This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5523:LP5523TM/NOPB

Guru**** 2813905 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708678/lp5523-lp5523tm-nopb

器件型号:LP5523

早上好、

我想使用能够管理多达9个 LED 的 LED 驱动器 PN LP5523。

由于我需要在每个通道上驱动超过25mA 的电流、 因此我想使用3个并联通道将3个输出连接在一起、以驱动最终的3个 LED。

您是否确认可以执行此操作、或者我们应如何避免此操作。

非常感谢。

此致 Edoardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edoardo、

    这是正常的、请同时打开/关闭这3个通道。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenneth、是的、所有通道都将一起激活、但由于启用不在同一个寄存器中、这可能是一个问题?
    我能否对9个通道上驱动的电流进行细微的编程、或者是否需要使所有通道部分完全对齐/等效的相同 LED?
    在过去我使用了一些激光驱动器、在这里、我可以以不同的方式调制连接到激光的通道。 在这种情况下、我能够使用一个通道管理偏移、然后使用第二个调制。
    非常感谢您的支持。
    此致 Edoardo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edoardo、

    差异不大。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth