This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:一些 TLC59116问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708667/tlc59116-some-tlc59116-questions

器件型号:TLC59116

您好!  

我使用 TLC59116 RHB 封装。 我在 TLC59116上电时遇到问题。 我使用开关 MIC94091YC6管理 TLC59116的电源。

         *当我通过开关启用电源时 、TLC59116上的 VCC 引 脚下降至大约0.6V。  

         *当我不使用开关进行电源管理并且直接将 VCC 连接到3.3V 时,TLC59116上的电源为3.3V

当我为 TLC59116  PW 封装设置相同的条件时、具有开关和不具有开关的电源正常。 我的开关的输出(下图)连接到 TLC59116 RHB 的电源。

也是如此。 您可以在下图中看到应用原理图

感谢大家的建议、

Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikola、

    这很奇怪。

    您是否曾在开关打开后测试过 RHB 封装的 Vcc 波形?

    或者、如果您打开直接3.3V 电源、会发生这种情况吗?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!
    是的、我记录了 Vcc 信号、该信号在开关打开后下降。 当我打开 TLC591116的3.3V 直流至 Vcc (无开关)时、TLC59116正常工作。

    BR、
    Nikola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikola、

    此问题是否已解决?

    如果不是、您测试 Vcc 的哪个点? 我假设在您打开开关后、Vcc 引脚电压应从0上升到3.3V。

    但您说它从3.3V 下降到0.6V。

    您还能提供波形吗?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth